Configurazione della modalità Wi-Fi client - Johnson Controls - LIT-12013890 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Manuale utente CEG e TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per collegare il CEG a Internet tramite Wi-Fi, procedere come segue:

Procedura

  1. Collegare l’adattatore Wi-Fi alla porta USB.
  2. Accedere all’interfaccia utente locale del CEG.
  3. Fare clic su Settings > Wi-Fi Client (Impostazioni > Client Wi-Fi).
  4. Dall'elenco Enabled (Abilitato) selezionare ON.
    Importante: Dopo avere impostato Wi-Fi Client su ON, si deve impostare su OFF l’impostazione Ethernet nella schermata Ethernet Settings (Impostazioni Ethernet) . Il Wi-Fi ed Ethernet non possono essere abilitati contemporaneamente, altrimenti il dispositivo non funziona.
  5. Fare clic sul pulsante Select SSID (Seleziona SSID).
  6. Da SSID list (Elenco SSID), selezionare l’SSID della rete wireless a cui ci si vuole collegare.
  7. Nel campo Passphrase, inserire la passphrase della rete wireless.
  8. Fare clic su Save (Salva).