Configurazione della connessione Internet - Johnson Controls - LIT-12013890 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Manuale utente CEG e TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Il CEG utilizza una connessione Internet per trasmettere al cloud i dati di telemetria. È possibile collegare il CEG a Internet tramite una connessione via cavo Ethernet a un router o a un modem cellulare.

Procedura

  1. Accedere all’interfaccia utente locale del CEG.
  2. Per configurare una connessione via cavo Ethernet, fare clic su Settings > Ethernet (Impostazioni > Ethernet) e inserire i dati necessari, come indicato nella tabella seguente:
    Tabella 1. Impostazioni Ethernet CEG
    Campo Impostazione
    Ethernet Impostazione predefinita: ON
    Importante: Se Ethernet è impostato su ON, si deve impostare su OFF l’impostazione Wi-Fi nella schermata Wi-Fi Client Settings (Impostazioni client Wi-Fi). Il Wi-Fi ed Ethernet non possono essere abilitati contemporaneamente, altrimenti il dispositivo non funziona.
    Hostname (Nome host)

    Impostazione predefinita: CEG seguito dall’indirizzo MAC Ethernet.

    È possibile modificare il nome host, ma deve essere univoco per ogni dispositivo in una rete.

    Domain Name Suffix (Suffisso nome dominio) Inserito automaticamente
    Ethernet MAC Address (Indirizzo MAC Ethernet) Inserito automaticamente
    Auto DHCP Configure (Configurazione automatica DHCP)

    Impostazione predefinita: ON

    Se si vuole o deve utilizzare il CEG con un indirizzo IP statico, si deve impostare questo campo su OFF. Chiedere i parametri dell’IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask (Maschera di sottorete) e Default Gateway (Gateway predefinito) al proprio reparto IT e compilare questi campi manualmente. Quando è lasciato su ON, questi campi vengono inseriti automaticamente.

    IP Address (Indirizzo IP) Vedere Auto DHCP Configure sopra.
    Subnet Mask (Maschera di sottorete) Vedere Auto DHCP Configure sopra.
    Default Gateway (Gateway predefinito) Vedere Auto DHCP Configure sopra.
    Auto DNS Configure (Configurazione automatica DNS)

    Impostazione predefinita: ON

    Impostare su OFF se si vuole inserire i propri indirizzi DNS.

    Nota: Se si imposta Auto DHCP Configure su ON, si deve anche impostare Auto DNS Configure su ON.
    Primary DNS Server (Server DNS primario) Indirizzo del proprio server DNS primario, se disponibile
    Secondary DNS Server (Server DNS secondario) Indirizzo del proprio server DNS secondario, se disponibile
  3. Per salvare le modifiche, fare clic su Save (Salva).