Configurazione del punto di accesso Wi-Fi - Johnson Controls - LIT-12013890 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Manuale utente CEG e TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per modificare l’SSID o la passphrase della rete Wi-Fi del CEG procedere come segue:

Procedura

  1. Collegare l'adattatore Wi-Fi alla porta USB.
  2. Accedere all’interfaccia utente locale del CEG.
  3. Fare clic su Settings > Wi-Fi Access Point (Impostazioni > Punto di accesso Wi-Fi).
  4. Per modificare l’SSID della rete Wi-Fi del CEG, modificare il campo Wi-Fi SSID (SSID Wi-Fi). Per modificare la passphrase, modificare il campo Wi-Fi Passphrase (Passphrase Wi-Fi).
    Nota: Quando si accede al CEG per la prima volta, l’interfaccia utente richiede di modificare queste impostazioni.
  5. Per salvare le modifiche, fare clic su Save (Salva).

Operazioni successive

Nei dispositivi che si collegano alla rete Wi-Fi del CEG, riaccedere alla rete Wi-Fi utilizzando il nuovo SSID e la nuova passphrase. Su alcuni computer e dispositivi mobili, selezionare e dimenticare la rete Wi-Fi originale prima di riconnettersi alla rete con la nuova passphrase.