Sequenza di prova LED all'avvio - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Durante l'avvio, il dispositivo esegue un test automatico per verificare il corretto funzionamento dell'unità. Immediatamente dopo aver collegato l'alimentazione, la sequenza di accensione dei LED è la seguente:

  • La sezione Heartbeat il LED lampeggia in blu o viola quando il dispositivo viene avviato.
  • Il LED FAULT rimane acceso con una luce rossa fissa per circa 30 secondi, poi si spegne.
  • La sezione USB-1 e USB-2 I LED non sono inattivi.