Pulsante di Reset - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Il dispositivo è dotato di un pulsante di Reset incassato situato direttamente sopra il LED Heartbeat. Se occorre resettare il dispositivo ma conservarlo, emettere un comando Reset Device dall'interfaccia utente. Questo tipo di reset è noto come soft reset.

Per forzare un riavvio immediato del dispositivo e un Reset del processore, premere e rilasciare immediatamente il pulsante di Reset con una graffetta o un minicacciavite. Questa azione è nota anche come hard reset o reset del processore.

Nota: Premere il pulsante Reset solo se il dispositivo non risponde e non è accessibile da nessun dispositivo utente. Non premere il pulsante di reset senza prima aver tentato di risolvere il problema con altri metodi ragionevoli.
Nota: Il dispositivo ha un super condensatore che, una volta caricato, mantiene l'unità per 30 secondi dopo aver perso l'alimentazione.