Acquisizione Ethernet - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

È possibile utilizzare una connessione Ethernet per inviare tracce diagnostiche con il protocollo UDP quando la destinazione è un indirizzo IPv4 e si definisce un numero di porta UDP.

Per visualizzare le tracce diagnostiche sul computer, eseguire lo strumento VPDDiagConsole. È possibile ottenere questo strumento da Johnson Controls SIS Engineering Tools. Per avviare questo strumento, copiare VPDDiagConsole.exe sul computer di commissioning ed eseguirlo in un prompt dei comandi. È quindi possibile definire la porta nello strumento VPDDiagConsole . Il numero di porta è compreso nell'intervallo da 1 a 65535.

Utilizzare un file batch per evitare errori nella digitazione dei parametri.

Nota: Controllare le impostazioni di sicurezza sul computer prima di eseguire VPDDiagConsole Questo perché il software antivirus potrebbe bloccare l'esecuzione dello strumento sul computer.

Verificare che le porte UDP nel firewall del computer siano configurate correttamente. Per le istruzioni, consultare la sezione Opening ports and configuring the Windows firewall nel documento SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067).