Evento offline inatteso - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active
Se il Gateway Modbus va offline in modo errato, completare le seguenti azioni:
  • Controllare che il dispositivo di campo fisico sia acceso.
  • Eseguire una procedura di individuazione per verificare se i dispositivi di campo sono rilevabili.
  • Controllare l'utilizzo della memoria e la temperatura della CPU per garantire che il software funzioni correttamente.
  • Scollega il Modbus cavo bus e attendere che tutti i dispositivi vengano offline. Ripristinare la connessione. Verificare se i dispositivi tornano online.
    Nota: Prima di scollegare prima un trunk di un trunk con il cliente.
  • Alimentare il Gateway Modbus.
  • Alimentare il dispositivo di supervisione con cui il Gateway Modbus è integrato.
    Nota: Prima di accendere l'alimentazione a qualsiasi dispositivo, verificare sempre con il cliente per prima cosa.
  • Se la connessione non viene ripristinata dopo aver eseguito questi passaggi, registrare e segnalare la situazione del team di supporto regionale.