Configurazione di un BBMD - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Se un Gateway Modbus è in una sottorete IP per se stessa, è necessario configurare un BACnet Broadcast Management Device (BBMD). Se il Gateway Modbus è in una sottorete IP con un controllore, non è necessario configurare un BBMD.

Procedura

  1. Nella struttura di navigazione dell'interfaccia utente del site director, selezionare l'oggetto sito.
  2. Fare clic su BACnet > BBMD di terze parti.
  3. Nella sezione BBMD di terze parti , fare clic sull'icona +e nella sezione Indirizzo-IP inserire l'indirizzo IP del Gateway Modbus.
  4. Nella sezione Indirizzo-Porta UDP inserire il numero della porta UDP del Gateway Modbus.
    Nota: Il numero di porta UDP del Gateway Modbus si trova nella sezione Eth IP DataLink > Focus > Rete > Porta UDP IP BACnet.
  5. Immettere il Mast IP Broadcast. Nella maggior parte dei casi l'indirizzo è 255.255.255.255.
  6. Fare clic su SALVA. Sia il controllore che le sottoreti del Gateway Modbus ricevono una procedura di individuazione su ogni rete.