Configurazione del numero di porta UDP - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per impostazione predefinita, la porta UDP del dispositivo di supervisione e il Gateway Modbus sono le stesse. Se si è configurato il numero della porta UDP, tenere presente che la porta UDP del dispositivo di supervisione e il Gateway Modbus devono essere la stessa. Per impostare il numero di porta UDP del Gateway Modbus, procedere come segue.

Procedura

  1. Nella struttura di navigazione, passare all'oggetto Gateway Modbus.
  2. Fare clic sul pulsante Eth IP DataLink oggetto.
  3. Nella sezione Focus , nella sezione Rete inserire lo stesso numero della porta UDP del dispositivo di supervisione in Porta UDP IP BACnet .
  4. Fare clic sull'icona del segno di spunta per confermare.
  5. Fare clic sull'oggetto Gateway Modbus.
  6. Fare clic su Comando.
  7. Da Comando selezionare Attiva modifiche.
  8. Da Valore selezionare Aggiorna tutti i cambiamenti Attributi in sospeso e Riavvio del dispositivo.
  9. Fare clic su SALVA. Il dispositivo si riavvia. Quando il dispositivo torna online, viene aggiornato il numero della porta UDP.