Esecuzione di un rilevamento dei punti sul campo e della mappatura dei punti sul campo - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Dopo aver configurato l'integrazione e mappare il dispositivo di campo, eseguire un rilevamento dei punti sul campo per il controllore Modbus. Questo funziona sia per Modbus RTU che Modbus TCP.

Procedura

  1. Accedere all'interfaccia utente del dispositivo.
  2. Selezionare l'oggetto controllore Modbus. Nella parte superiore sinistra della struttura ad albero di navigazione, fare clic sull'icona più.
  3. Da Tipo generale selezionare Punto di campo.
  4. Fare clic su Scoperta. Fare clic su Scoperta. In questo modo viene eseguita una procedura di individuazione di tutti i punti di campo per il controllore Modbus.
  5. Con le caselle di controllo, selezionare i punti di campo che si desidera mappare. Fare clic su AVANTI.
  6. Nella pagina Configuration (Configurazione), fare clic su Crea.
  7. Nella pagina Conferma, i risultati degli elementi aggiunti vengono visualizzati. Fare clic su Chiudi. L'elenco dei punti di campo popola nell'elenco Vista di riepilogo a pagina 1 del dispositivo.