Accesso al Gateway Modbus - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Procedura

  1. Per accedere all'interfaccia utente del Gateway Modbus, passare a https:// < Indirizzo IP >/UI del Gateway Modbus.
    Nota: Accertarsi di usare https:// quando si accede all'interfaccia utente del Gateway Modbus. http:// causa il timeout del browser.
    Nota: Per determinare l'indirizzo IP del Gateway Modbus, accedere a SCT Pro. Nella sezione Utilità , fare clic su Discover. Da Interfaccia di rete selezionare l'opzione di connessione Ethernet. Fare clic su Cerca. La procedura di individuazione dei dispositivi restituisce informazioni sul Gateway Modbus che include l'indirizzo IP.
  2. Inserire il proprio nome utente e la propria password. Se si esegue il login per la prima volta, immettere il nome utente e la password predefiniti. L'interfaccia utente richiede di modificare nome utente e password.
  3. In caso di accesso riuscito, si vede la struttura di navigazione che include l'oggetto dispositivo Gateway Modbus. Per verificare che gli oggetti elencati per il Gateway Modbus siano corretti, espandere il database. La struttura di navigazione contiene i seguenti oggetti:
    • Sito
      • Viste utente
      • Definizioni riepilogo
      • Oggetto dispositivo Gateway
        • BACnet Protocollo Eng
        • Eth IP DataLink
        • Aggiorna
        • Registro dei Trend di utilizzo della memoria
        • Registro Trend della qualità delle comunicazioni ETH1
        • Registro dei Trend della commutazione di potenza totale
        • Energia
        • Programmare
        • Pianificazione
        • Integrazione Modbus