Panoramica del Gateway Modbus - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Il modulo Modbus Gateway è un dispositivo di interfaccia di comunicazione che fornisce l'integrazione degli apparati Modbus di terze parti nel sistema di automazione degli edifici (BAS) per monitorare e controllare un'ampia varietà di apparati HVAC, contatori, centrali antincendio e illuminazione. Il Gateway Modbus richiede l'aggiunta di un oggetto di integrazione del fornitore per supportare integrazioni Modbus RTU o Modbus TCP. Per la messa in servizio del protocollo Modbus, fare riferimento a Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ).