Configurazione della connessione Internet del CEG - Johnson Controls - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-01 - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Guida di installazione rapida del CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Dal menu Settings (Impostazioni) nell’interfaccia utente locale, configurare la connessione Internet in base all’opzione selezionata.

Procedura

  • Per configurare Ethernet, selezionare Ethernet.
  • Per configurare Wi-Fi, selezionare Wi-Fi Client (Client Wi-Fi).
  • Per configurare un modem cellulare cablato, selezionare Ethernet.
  • Per configurare un modem cellulare wireless, selezionare Wi-Fi Client (Client Wi-Fi).