Collegamento apparecchiature wireless - Johnson Controls - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-01 - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Guida di installazione rapida del CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Di seguito viene illustrata la procedura per il collegamento dell’apparecchiatura wireless al CEG con il TMR. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Messa in servizio del TMR2400 della Guida all’installazione del router wireless serie TMR2400, codice art. 24-11461-00020.

Procedura

  1. Impostare gli interruttori AREA e PAN allo stesso valore su tutti i TMR collegati alla rete.
  2. Attivare i TMR.
  3. Scegliere un metodo per fare entrare l’apparecchiatura wireless nel CEG:
    • Premere il pulsante Join (Ingresso) nel TMR collegato al CEG. Il LED nel TMR diventa ROSSO.
    • Dall’interfaccia utente locale del CEG, fare clic sul TMR rilevato. Selezionare Commissioning (Messa in servizio) e impostare Start Join Timer (Avvia timer ingresso) su TRUE (VERO).

Risultati

I TMR che tentano di entrare nella PAN vengono aggiunti automaticamente alla rete wireless e le apparecchiature associate vengono rilevate dal CEG.
Nota: Se le apparecchiature non riescono ad entrare nella rete prima della scadenza del tempo di ingresso, ripetere il passaggio 3.