Accesso all’interfaccia utente locale del CEG - Johnson Controls - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-01 - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Guida di installazione rapida del CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Informazioni su questa attività

Procedere come segue per accedere all’interfaccia utente locale del CEG e monitorare le apparecchiature collegate al CEG nell’elenco dei dispositivi.

Procedura

  1. Collegare l’adattatore Wi-Fi alla porta USB.
  2. Verificare che LED dell’adattatore Wi-Fi stia lampeggiando.
  3. Accedere alle impostazioni Wi-Fi del proprio cellulare, tablet o computer connesso al Wi-Fi.
  4. Selezionare l’SSID Wi-Fi predefinito e inserire la passphrase per il Wi-Fi, indicata nell’etichetta della Guida di installazione rapida del CEG (codice art. 24-11460-00042) allegata al CEG.
  5. Aprire un browser Web e inserire https://cegwy.jci.com o 192.168.142.1 come indirizzo del browser.
    Nota: Si può ignorare l’avviso La connessione non è privata e procedere a https://cegwy.jci.com.
  6. Utilizzare il nome utente e la password dell’interfaccia utente predefiniti in fabbrica, indicati nell’etichetta della Guida di installazione rapida del CEG (codice art. 24-11460-00042) allegata al CEG.
  7. Leggere e accettare il contratto di licenza del CEG.
  8. La prima volta che si accede al CEG, viene richiesto di cambiare la password admin, la passphrase Wi-Fi e l’SSID Wi-Fi.
    Importante: Dopo aver cambiato la passphrase Wi-Fi o l’SSID, il server Web si riavvia ed è necessario riconnettersi alla rete Wi-Fi del CEG utilizzando il nuovo SSID e la nuova passphrase. Su alcuni computer e dispositivi mobili, fare clic sulla rete Wi-Fi originale prima di riconnettersi alla rete con la nuova passphrase.