La centrale del CEG comprende una morsettiera (TB1) per instradare 120 VAC all’alimentazione 24 VDC. La figura seguente mostra il cablaggio nella centrale del CEG.
Nota: Per mantenere la trasmissione dei dati da chiller multipli durante la manutenzione di un chiller, alimentare la centrale del CEG indipendentemente dagli altri chiller.
Figura 1. Collegamento dell’alimentatore a TB1

| Alimentazione | TB1 |
|---|---|
| Linea | TB1-1 |
| Neutro | TB1-2 |
| Massa | TB1-3 |
Nota: Eseguire tutti i cablaggi nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali. Non superare la potenza elettrica della centrale del CEG.