Assemblaggio dell'hardware - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnostica delle vibrazioni - WVS-1000

Guida all'installazione del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls

Brand
Johnson Controls
Product name
WVS-1000
Document type
Installation Guide
Part number
24-11154-00018
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Language
Italiano

Procedura

Per assemblare l'hardware, procedere come segue:

  1. Avvitare e stringere il magnete del sensore all'accelerometro triassiale. Vedere la Figura 1.
  2. Allineare il bordo esterno della base del sensore con lo scasso sulla superficie del magnete, in modo che la base del sensore si trovi a filo con la superficie superiore del magnete.
  3. Quando si monta il sensore su un supporto di montaggio, rimuovere il supporto dal sensore in modo che il sensore si trovi a filo con il supporto di montaggio.
  4. Per montare l'accelerometro triassiale su un supporto di montaggio preinstallato sull'apparecchiatura, non collegare il magnete del sensore.
  5. L'accelerometro triassiale rileva i dati su tre assi. Per l'orientamento, vedere la Figura 2 e la Figura 3.
  6. Utilizzare il cavo del sensore per collegare l'accelerometro triassiale all'unità DAQ WVS-1000. Per l'assemblaggio, vedere la Figura 4. Vedere la Figura 5 per i punti di connessione.
    Figura 1. Collegamento del magnete del sensore all'accelerometro triassiale
    Callout Descrizione
    1 Accelerometro triassiale
    2 Magnete del sensore
    Figura 2. Orientamento dell'accelerometro e del magnete del sensore triassiale, vista laterale
    Figura 3. Orientamento dell'accelerometro triassiale, vista dall'alto
    Figura 4. Gruppo hardware del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls
    Callout Descrizione
    1 Cavo del sensore
    2 DAQ WVS-1000
    3 Accelerometro triassiale
    Figura 5. Porte e connessioni dell'unità DAQ WVS-1000
    Callout Descrizione
    1 Connettore femmina
    2 Connessione USB e di alimentazione
    Figura 6. Indicatori LED e pulsante dell'unità DAQ WVS-1000