Registrazione - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnostica delle vibrazioni - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guida all'installazione del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Informazioni su questa attività

Per raccogliere dati diagnostici per una macchina, passare alla pagina relativa nell'app mobile del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls e avviare una registrazione come segue:

Procedura

  1. Montare l'accelerometro triassiale sul supporto di montaggio preinstallato sull'apparecchiatura o nella posizione corretta sulla macchina utilizzando il magnete del sensore. Fare riferimento all'immagine nell'app mobile per determinare la posizione di montaggio corretta.
    Nota: Prima di raccogliere i dati, verificare che l'accelerometro triassiale sia montato correttamente.
  2. Premere il pulsante Collect Data (Raccogli dati) nell'app mobile.
  3. Al termine della registrazione, rimuovere l'accelerometro triassiale. Se l'app mobile indica che c'è un problema con la registrazione, controllare che l'accelerometro triassiale sia montato correttamente. Ripetere la registrazione se necessario.
  4. Registrare i dati delle vibrazioni per la macchina in tutte le posizioni come indicato dall'app mobile, ma solo se si può accedere in modo sicuro a queste posizioni.
  5. Dopo aver registrato i dati da tutte le posizioni richieste, utilizzare l'app mobile per inviare la registrazione a Johnson Controls per la diagnosi.