Considerazioni relative al posizionamento - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
TMR Series Wireless Router Installation Guide
Document type
Installation Guide
Part number
24-11461-00020
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Language
Italiano

Seguire queste linee guida per posizionare un TMR all’interno di un sistema wireless:

  • Il router wireless TMR può essere installato a parete, in una scatola a muro, una canalina o una griglia a soffitto.
  • Posizionare il TMR in un luogo facilmente accessibile.
  • Per una migliore trasmissione del segnale, orientare il TMR con un’esposizione in basso di almeno 50 mm e lontano da tubi, condutture o altre ostruzioni metalliche.
  • Posizionare il TMR nella linea visiva del maggior numero possibile di altri TMR. Almeno, altri due router TMR.
  • Se si monta il TMR in aree incassate, contenitori metallici, scaffalature o su superfici, si possono attenuare o bloccare i segnali RF e ridurre la distanza effettiva di trasmissione wireless.
  • Se possibile, montare il TMR all’esterno di locali tecnici, perché molti locali tecnici attenuano eccessivamente il segnale radio.
  • Posizionare i router TMR ad alta potenza, versione JC-TMR2400-0 e JC-TMR2400-0T, entro 75 m da altri router con la stessa impostazione PAN. Posizionare i router TMR ad alta potenza, versione JC-TMR2400-0E e JC-TMR2400-0C entro 15 m da altri router con la stessa impostazione PAN. Per ulteriori informazioni sulla versione del TMR vedere Tabella 1.
  • Posizionare tutti i dispositivi wireless con la stessa impostazione PAN sullo stesso piano.
  • Evitare ostruzioni metalliche e pareti in cemento o mattoni fra il TMR e i dispositivi wireless associati.
  • Evitare configurazioni in cui un forno a microonde è posizionato fra due dispositivi wireless. Assicurarsi almeno che nessun forno a microonde si trovi nel raggio di 6 m da un TMR o da altri controllori wireless.
  • Utilizzare la chiusura a strappo in dotazione per montare il TMR su una superficie piana in ambienti interni.
Nota: Non montare TMR a bassa potenza, versione JC-TMR2400-0E e JC-TMR2400-0C, all’interno di un alloggiamento metallico. Se si deve montare il TMR all’interno di un alloggiamento a causa di normative locali o per assicurare la resistenza agli agenti atmosferici, montarlo all’interno di un alloggiamento in plastica o fibra di vetro adeguato e far passare il cavo. Il TMR può essere montato fino a 30 m di distanza dal controllore MS/TP a cui è collegato.
Nota: Per informazioni dettagliate sulle linee guida per il posizionamento di un sistema della serie TMR e per stimare il numero di router TMR necessari come ripetitori per aumentare la distanza di trasmissione wireless, fare riferimento al Bollettino tecnico bus di campo wireless, serie WRG1830/ZFR183x.