Conformità alle norme sulle emissioni del Nord America - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
TMR Series Wireless Router Installation Guide
Document type
Installation Guide
Part number
24-11461-00020
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Language
Italiano

Stati Uniti

Dichiarazione di conformità (parte 15.19)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

  1. Il presente dispositivo non deve provocare interferenze dannose e

  2. Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero provocarne un funzionamento indesiderato.

Avvertenza (parte 15.21)

Se l'unità viene sottoposta a modifiche o elaborazioni non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità, l'utente potrebbe perdere il diritto a utilizzare l'apparecchiatura.

Esposizione a RF

Per rispettare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze FCC per i dispositivi di trasmissione mobili, questo trasmettitore dovrebbe essere utilizzato o installato esclusivamente in luoghi in cui vi sia una distanza di separazione di almeno 20 cm fra l’antenna e tutte le persone.

Canada

Dichiarazione Industry Canada

Il presente dispositivo è conforme alle normative Industry Canada relative agli RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

  1. Questo dispositivo non può causare interferenze, e

  2. Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero provocarne il funzionamento indesiderato.

Esposizione alle radiofrequenze (RF) ISED: La presente apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC e ISED Canada previsti per un ambiente non controllato. L’utente dovrebbe evitare un’esposizione prolungata a una distanza di meno di 20 cm dall’antenna, che può superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze previsti dall’FCC o RSS-102.

Exposition aux fréquences radio (RF) de la ISDE : Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et de ISDE Canada, établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio FCC ou RSS-102.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

  2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.