Caratteristiche e vantaggi - Johnson Controls - LIT-1900386 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Catalogo Controller Configuration Tool (CCT)

Brand
Johnson Controls
Product name
Controller Configuration Tool
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900386
Version
14.0
Revision date
2021-03-16
Language
Italiano
La Release 14.0 offre le seguenti funzionalità:
  • Supporto per nuovi dispositivi bus Sensore/Attuatore (SA) Tier 4—È possibile aggiungere nuovi dispositivi bus SA Tier 4 a CCT come file del pacchetto. Usare l’opzione di importazione in Define Hardware > scheda Packages. Quando il dispositivo bus SA Tier 4 viene importato come file del pacchetto, può essere aggiunto come dispositivo SA in Define Hardware > scheda Controller Selection.
  • Notifiche di aggiornamento—È possibile scegliere quando aggiornare il software con la nuova funzionalità di aggiornamento di CCT.
  • Supporto per protocollo BACnet revisione 18—Un nuovo oggetto, MS/TP Controller Network Port, mostra i dispositivi supportati nella cartella Device Information della scheda Advanced.
La seguente funzionalità è ora disponibile nella Release 13.1:
  • Supporto SNC—Consente la messa in servizio e la configurazione delle applicazioni dei dispositivi SNC.

Le seguenti funzionalità sono disponibili dalla Release 13.0:
  • FSM Explorer—Offre un nuovo modo di visualizzare la Finite State Machine (FSM) in modalità di configurazione, simulazione e messa in servizio.
  • Nuovo flusso di lavoro CAF—Consente di scegliere la modalità Release corretta per la propria applicazione.
  • Miglioramenti al trasferimento su dispositivo (download)—È possibile controllare quando attivare i file trasferiti su un controllore e quando abilitare e disabilitare la logica delle applicazioni in un dispositivo.
  • Libreria online—Con questa funzionalità è possibile scaricare, pubblicare e condividere file CAF, modelli di controllore, definizioni di apparati e moduli CCT. Questa funzione è disponibile solo per gli utenti tecnici con licenza.
  • Supporto del provisioning del bus SA—Offre la possibilità di aggiornare il firmware di tutti i dispositivi collegati al bus SA. Lo stato dei dispositivi SA Bus può essere controllato nella procedura guidata di trasferimento.
  • Funzionalità BBMD—Consente di configurare controllori IP con BACnet Broadcast Management Device (BBMD) abilitato.
  • Trasferimento applicazione N2—Facilita il trasferimento delle applicazioni N2 a dispositivi con funzionalità N2 senza richiedere uno scambio di comunicazione esplicito.