- Controllori per applicazioni avanzate (FAC)
- Controllori programmabili per applicazioni avanzate (PCA)
- Moduli di ingresso/uscita di espansione (PCX)
- Controllori di campo per apparati (FEC)
- Controllori per applicazioni generiche (CGM)
- Controllori programmabili per uso generico (CGM)
- Moduli di ingresso/uscita (IOM)
- Controllori programmabili per scatole VAV (PCV)
- Controllori della serie SNC
- Controllori a volume d’aria variabile (VAV)
- Controllori per gruppi modulari a volume d'aria variabile (VMA)
- Controllori per apparati terminali a volume d’aria variabile (CVM)
- Moduli di espansione (XPM)
Il CCT funziona nelle tre modalità seguenti che offrono funzionalità chiave per il sistema:
- Usare la modalità per selezionare le opzioni meccaniche e le logiche di controllo per i tipici sistemi meccanici di trattamento dell'aria, unità terminale, impianto centrale e cassetta VAV. È possibile personalizzare la logica standard fornita dal processo di selezione del sistema per soddisfare i requisiti specifici di ogni logica di controllo.
- Usare la modalità per rivedere la logica dell’applicazione come se si trattasse di una messa in servizio del sistema. È possibile eseguire regolazioni dei parametri chiave, ingressi o sensori durante una sessione di simulazione per convalidare la logica prima di assegnare la configurazione a un controllore specifico. È inoltre disponibile una console di debug per impostare punti di interruzione che mettono in pausa la sessione di simulazione in base ai criteri impostati. Durante la visualizzazione di una sessione di simulazione, le transizioni che avvengono nella logica vengono evidenziate per alcuni secondi per consentire di identificare rapidamente dove si verificano le modifiche.
- Usare la modalità per connettersi a un dispositivo e visualizzare da lì i dati aggiornati. Questa modalità può essere utilizzata per monitorare il proprio dispositivo e impostare offset, COV e polarità o per modificare altri parametri e specifiche.
Per le applicazioni VAV, il CCT include come opzione un test del flusso delle cassette che prova automaticamente tutte le cassette VAV in modo da garantire la corretta installazione meccanica e la corretta configurazione dei parametri chiave del flusso.
Il ZFR Checkout Tool (ZCT) consente di convalidare la connettività wireless e lo stato della rete mesh wireless. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al documento ZFR Checkout Tool Help (LIT-12012292).
I File di applicazione del controllore (CAF) possono essere trasferiti a un dispositivo e utilizzati attraverso un’ampia gamma di interfacce di connessione, tra cui: NxE Passthru, MAP 4.2+ / router BACnet®, ZigBee® e Direct Ethernet.