Résumé des modifications - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Aide du Portail de licences des ABCS

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
4.0
Revision date
2023-01-16
Les informations suivantes sont nouvelles ou ont été révisées :
  • Contrairement aux versions précédentes, dans SWM 3.0, il est possible d’ajouter plusieurs fonctionnalités groupées à un produit. Grâce à la mise en œuvre de fonctionnalités groupées, les clients peuvent créer des produits rétrocompatibles et activer les licences de plusieurs fonctionnalités à l'aide d’une seule clé de licence. Les sections Onglet Orders et Affichage des détails d’un produit ont été actualisées avec des informations sur l'incidence des fonctionnalités groupées.
  • La section Annonces a été actualisée pour indiquer que les utilisateurs ont la possibilité d'annuler leur souscription aux courriels commerciaux.
  • La section Menu User a été actualisée pour inclure l’option des préférences.