Téléchargement d’un logiciel - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Aide du Portail de licences des ABCS

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
4.0
Revision date
2023-01-16
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser l'onglet Software pour télécharger un logiciel.

Procédure

  1. Dans la colonne Actions, cliquez sur l’icône de téléchargement. La boîte de dialogue Download Software s'affiche et indique la liste de toutes les versions publiées disponibles au téléchargement.
  2. S’il existe une nouvelle version disponible du logiciel à télécharger, une boîte de dialogue s'affiche et indique les différentes versions du logiciel. Sélectionnez la version du logiciel à télécharger, puis cliquez sur Next.
  3. Cochez la case à côté de chaque fichier à télécharger sous forme de dossier compressé.
    Remarque : Cochez la case au sommet de la liste pour sélectionner ou désélectionner tous les fichiers. Vous pouvez cliquer sur le nom du progiciel pour afficher et sélectionner des fichiers ou sous-dossiers spécifiques au lieu de télécharger l'intégralité du progiciel. Cela peut ou non accélérer le téléchargement.
  4. Cliquez sur Download pour télécharger les fichiers sélectionnés ou sur Cancel pour quitter la boîte de dialogue Download Software.
    Remarque : Si la vitesse de téléchargement pose problème, reportez-vous aux différentes sections de Dépannage pour plus d’informations.