Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de recevoir des notifications par courrier électronique lorsque les abonnements et les licences commerciales sont sur le point d'expirer. Ces notifications sont envoyées aux adresses électroniques spécifiées dans le fichier de configuration ou dans la base de données. Les adresses électroniques multiples sont enregistrées sous forme de valeurs séparées par des virgules. Les notifications sont envoyées x jours avant la date d'expiration. Cette valeur est stockée dans le fichier de configuration ou dans la base de données. Elle est définie sur 30 jours. Une fois qu'une notification concernant un abonnement ou une licence commerciale a été envoyée, son envoi n’est plus répété.
Remarque : Des notifications sont envoyées pour les abonnements ou les licences commerciales arrivant à expiration.