Affichages des informations relatives aux licences - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Aide du Portail de licences des ABCS

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
4.0
Revision date
2023-01-16
Language
Français (France)

Pour afficher les informations relatives aux licences d'un produit particulier dans le tableau des détails de commande ou d'un produit associé à un abonnement, cliquez sur le lien du nom du produit. Les informations suivantes concernant les licences s'affichent.

Tableau 1. Informations de commande
Nom de la colonne Description
Produit

Affiche le nom du produit logiciel associé à la licence.

Remarque : Le nom affiché sur le Portail de licences peut différer légèrement de celui affiché dans le logiciel lorsque celui-ci est installé ou utilisé.
Version

Affiche la version du produit logiciel sous licence. Si le produit logiciel n'a pas de version, la colonne est vide.

Code produit

Affiche le code de produit du logiciel. Le code de produit correspond à l’ID de produit dans AOMS. Cette colonne est vide pour les produits sans code, qui ne sont pas disponibles à l'achat dans AOMS.

Feature Version Affiche la version de la fonctionnalité.
Propriétaire

Affiche le nom ABCS ou le code et le nom de la branche à laquelle une licence appartient actuellement. NA s'affiche pour les commandes qui n'appartiennent à aucun ABCS ou aucune branche.

État

Affiche l’état du produit logiciel.

Étiquette de la machine

Affiche le libellé de la machine sur laquelle le produit logiciel est activé. Un libellé de machine est une description de cette machine. Il est vide pour les licences qui ne sont pas encore activées.

Remarque : Si nécessaire, le libellé de la machine peut être raccourci pour s'adapter à l’espace disponible. Vous pouvez afficher le libellé complet et l’ID du système dans l'info-bulle en passant la souris sur le libellé.
ID du système

Affiche l’ID du système d’une machine utilisateur sur le Portail.

Remarque : Si nécessaire, l’ID du système peut être raccourci pour s'adapter à l’espace disponible. Vous pouvez afficher l’ID du système complet dans l'info-bulle en passant la souris sur l’ID du système.
Action

Une case à cocher s'affiche à côté de chaque licence. Sélectionnez une ou plusieurs licences pour effectuer une action concernant les licences sélectionnées. Le menu Choisir une action inclut les options suivantes :

  • Téléchargement d’un logiciel
  • Voir la section Viewing and copying a product key de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941)
  • Voir la section Starting a new offline activation de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941). (Licences disponibles uniquement)
  • Voir la section Processing a return de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941). (Uniquement licences disponibles en tant que produits séparés et non associées à un abonnement)
  • Voir la section Transferring ownership of a license de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941). (Licences non associées à un abonnement)
  • Voir la section Redownloading a license activation file de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941). (Licences activées et désactivations en cours uniquement)
  • Voir la section Deactivating a license offline de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941). (Licences activées uniquement)
  • Voir la section Forcing a deactivation de l'aide Support Portal Help (LIT-12012941). (Uniquement licences activées en tant que produits séparés et non associées à un abonnement)