Terme | Description |
---|---|
ABCS |
Abréviation d’Authorized Building Control Specialist (spécialiste autorisé de régulation des bâtiments) Johnson Controls engage des ABCS pour revendre et distribuer certains de ses produits. |
Licence activée |
Licence activée par activation en ligne ou hors ligne à l'aide du Gestionnaire d’activation de logiciel |
Activation |
Action de l’utilisateur permettant de lancer l’activation d’une autorisation de logiciel. Le résultat est une fonctionnalité sous licence. |
AOMS |
Abréviation d’Advanced Order Management System (système avancé de gestion des commandes) Les services commerciaux, les succursales et les ABCS utilisent AOMS pour acheter ou commander des produits. Ce système dispose aussi d’une interface client pour les succursales et les ABCS. |
Licence disponible |
Licence pouvant être activée en ligne ou hors ligne à l'aide du Gestionnaire d’activation de logiciel |
Désactiver |
Action de l’utilisateur permettant de lancer la désactivation d’une licence activée. Si vous n'activez pas d’autres licences pour la fonctionnalité concernée, cette dernière devient sans licence. Lorsque vous désactivez une licence, vous pouvez l’activer sur une autre machine. |
Autorisation |
Droit d’un utilisateur d’employer une ou plusieurs fonctionnalités logicielles. |
Expirée |
État de la licence d’une fonctionnalité logicielle après sa date d'expiration |
Fonction |
Partie d’un logiciel identifiée par un nom et une version, et pouvant être mise sous licence de manière indépendante |
Période de grâce |
Période définie pour une licence d’urgence. La période de grâce d’un utilisateur commence via le Gestionnaire d’activation de logiciel. Il n’est pas possible d’arrêter ou de mettre une période de grâce sur pause une fois qu’elle a commencé. |
Sous licence |
Une licence définit les termes d’utilisation de la fonctionnalité logicielle et de la combinaison de versions associée. |
Fichier d'activation de licence |
Fichier fourni par le Portail de licences en ligne à un utilisateur dans le cadre de la procédure d’activation hors ligne. Le Gestionnaire d’activation de logiciel traite le contenu du fichier pour terminer la procédure d’activation hors ligne du logiciel. |
Sous licence |
État de la licence d’une fonctionnalité logicielle : activée et non expirée |
Fichier de désactivation de licence |
Fichier fourni par le Portail de licences en ligne à un utilisateur dans le cadre de la procédure désactivation hors ligne. Le Gestionnaire d’activation de logiciel traite le contenu du fichier pour révoquer la licence sur la machine hors ligne et générer un fichier de publication de licence. |
Portail de licences |
Le Portail de licences en ligne dispose d’une interface pour les utilisateurs autorisés à accéder aux informations d’activation de licences de produits logiciels, aux actions et aux liens de téléchargement des logiciels et de la documentation. Les fonctions et actions disponibles dans le Portail de licences dépendent du rôle de l’utilisateur connecté. |
Fichier de publication de licence |
Fichier créé par le Gestionnaire d’activation de logiciel dans le cadre de la procédure désactivation hors ligne. L’utilisateur doit charger ce fichier sur le Portail de licences pour terminer la procédure de désactivation hors ligne et rendre la licence activable à nouveau. |
État d’une licence |
Indique si une fonction logiciel est actuellement sous licence. |
Machine |
Tout appareil sur lequel un logiciel sous licence peut résider. |
Libellé d’une machine |
Libellé convivial associé à une machine spécifique en fonction son ID de système. Grâce aux libellés de machine, l’utilisateur peut déterminer plus facilement les logiciels sous licence sur ladite machine. |
Activation hors ligne |
Procédure manuelle d’activation d’une licence sur une machine sans connexion Internet ou méthode d’activation préférée du client. L'activation hors ligne requiert le Gestionnaire d’activation de logiciel et un accès au Portail de licences en ligne depuis une machine connectée à Internet. |
Désactivation hors ligne |
Procédure manuelle de désactivation d’une licence sur une machine sans connexion Internet ou méthode de désactivation préférée du client. La désactivation hors ligne requiert le Gestionnaire d’activation de logiciel et un accès au Portail de licences en ligne depuis une machine connectée à Internet. |
Activation en ligne |
Procédure automatisée d'activation d’une licence à l'aide du Gestionnaire d’activation de logiciel sur une machine dotée d’une connexion Internet |
Désactivation en ligne |
Procédure automatisée de désactivation d’une licence à l'aide du Gestionnaire d’activation de logiciel sur une machine dotée d’une connexion Internet |
Code de produit | Code unique attribué à un produit en vue de son identification |
Clé de produit |
Code utilisé pour activer l'autorisation d’une fonctionnalité. Le système d’autorisation génère la clé de produit utilisée pour activée la licence de la fonctionnalité. |
Gestionnaire d’activation de logiciel |
Dispose d’une interface pour que les utilisateurs affichent et gèrent les licences de logiciels. |
ID du système |
Code unique identifiant une machine physique ou virtuelle. L’ID d’un système est déterminé par le service de licence local sur une machine et figure dans la fenêtre principale du Gestionnaire d’activation de logiciel. Reportez-vous à aide Software Manager Help (LIT-12012389). |
Sans licence |
État de la licence d’une fonctionnalité logicielle sans licence active et valide. |