Amélioration des performances de téléchargement - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Aide du Portail de licences des ABCS

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
4.0
Revision date
2023-01-16
Language
Français (France)

Si les performances de téléchargement de l’ordinateur ne sont pas satisfaisantes lorsque vous téléchargez des fichiers du Portail de licences, prenez les éléments suivants en considération :

  • Une connexion réseau avec un câble reliant le PC et le routeur maximise en général les performances.
  • Si vous utilisez une connexion sans fil, vous partagez peut-être la connexion avec d’autres appareils qui utilisent la bande passante disponible.
  • Si vous utilisez une connexion sans fil, les performances de téléchargement peuvent se dégrader si le point d’accès ou le routeur sont éloignés. La bonne pratique consiste à avoir le routeur dans sa ligne de vision.
  • Les routeurs à double bande de 2,4 GHz et 5 GHz sont courants. Il est préférable d’utiliser la bande sans fil de 2,4 GHz pour une connexion sur une longue distance (mais, contrairement à la bande de 5 GHz, le trafic y sera certainement plus dense). La bande de 5 GHz présente une largeur de bande supérieure, mais fonctionne de manière optimale sur des distances plus courtes sans obstructions.
  • Si vous effectuez plusieurs téléchargements en même temps, les performances sont réduites.
  • La navigation sur Internet peut augmenter le temps de téléchargement.
  • Le routeur est peut-être ancien, ce qui peut réduire les performances de téléchargement.
Remarque : Si les performances de téléchargement sont toujours médiocres après avoir pris les conseils ci-dessus en compte pour les optimiser, essayez, si possible, de passer à un réseau plus rapide.