Recherche avancée et filtre - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Aide du Portail de licences des ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
4.0
Revision date
2023-01-16

Une fonction de recherche avancée et de filtre figure dans la fenêtre principale du Portail de licences. Cette fonction est constituée de deux composants : un filtre et une barre de recherche. Après avoir appliqué vous le filtre et saisi un contenu dans le champ de texte Rechercher, cliquez sur l'icône de recherche ou appuyez sur Entrée. Les résultats de la recherche, s'ils existent, s'affichent sous la barre de recherche. Cliquez sur un résultat pour l’afficher. Le tableau suivant propose un aperçu des catégories de filtre.

Remarque : Si vous recherchez une commande récente, le Portail de licences peut mettre un certain temps à afficher la commande complète.
Tableau 1. Aperçu des catégories de filtre
Nom du filtre Fonction
Customers

Permet de filtrer les clients.

Vous devez saisir l'intégralité ou une partie du nom de l'entreprise pour rechercher ce client.

Licenses

Permet de filtrer les licences.

Vous devez saisir l'intégralité ou une partie de la clé de produit pour rechercher une licence spécifique.

Machines

Permet de filtrer les machines.

Vous devez saisir l'intégralité ou une partie d’un libellé de machine pour rechercher cette machine.

Orders

Permet de filtrer les commandes.

Vous devez saisir l'intégralité ou une partie du bon de commande ou du numéro de commande AOMS pour rechercher une commande spécifique.