Établissement d’un utilisateur en tant que compte système local - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Aide de Software Manager

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
3.0
Revision date
2021-06-09

Procédure

  1. Cliquez sur le menu Démarrer et recherchez Services des composants.
  2. Cliquez sur Services des composants.
  3. Cliquez sur Services.
  4. Pour arrêter le JCIProductUpdateService, cherchez-le, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Arrêter.
  5. Dans la colonne Se connecter en tant que, cliquez avec le bouton droit sur Système local, puis sur Propriétés.
  6. Cliquez sur l’onglet Se connecter et sélectionnez l’option Ce compte.
  7. Cliquez sur Parcourir.
  8. Cliquez sur Emplacements, cliquez sur Tout le répertoire, puis cliquez sur OK.
  9. Saisissez votre Global ID /Nom d'utilisateur/ID d’e-mail de l’organisation dans le champ Entrez le nom de l'objet à sélectionner et cliquez sur Vérifier les noms.
  10. Une fois que le système a récupéré votre ID, cliquez sur OK.
  11. Une fois que le système affiche votre ID dans le champ Ce compte, saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur OK.
    Remarque : Le système affiche maintenant votre ID dans la colonne Se connecter en tant que pour JCIProductUpdateService.
  12. Pour redémarrer JCIProductUpdateService, cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Démarrer.