Poursuite d’une désactivation hors ligne - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Aide de Software Manager

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
3.0
Revision date
2021-06-09

Procédure

  1. Dans le tableau License Inventory de Software Manager, cliquez sur le menu Choose Actions pour la licence que vous voulez désactiver.
  2. Cliquez sur Deactivate.
  3. Cliquez sur Offline with a License Deactivation File.
    Remarque : Dans l’assistant Deactivate Offline, le message suivant s'affiche : Choose a license that you want to deactivate avec un tableau contenant des cases à cocher permettant de sélectionner une licence à activer, le type de licence et les fonctionnalités associées à cette licence. Si vous utilisez un fichier ou une chaîne de désactivation non valide, Error! s’affiche dans la colonne License Type. L’icône Bundle s’affiche en regard du type de licence si plus d’une fonctionnalité est désactivée en utilisant le fichier ou la chaîne de désactivation saisi.
  4. Sélectionnez une licence à désactiver et cliquez sur Proceed ou sur Cancel pour quitter.
  5. Saisissez le chemin de l'emplacement du fichier de désactivation de licence ou cliquez sur l’icône du dossier pour naviguer jusqu’au fichier, sélectionnez le fichier et cliquez sur Open ; ou collez-en le contenu dans le champ Use a string (paste below).
  6. Cliquez sur Deactivate. Un fichier de libération de licence est créé.
  7. Cliquez sur le lien Download Release File pour télécharger le fichier de libération.
    Remarque : Vous devez téléverser le fichier de libération de licence sur le Portail de licences pour compléter totalement le processus de désactivation hors ligne et libérer la licence pour permettre de l’activer de nouveau.
    Remarque : Si le fichier ou la chaîne de désactivation ne sont pas valides, un message d’erreur s’affiche en rouge dans la colonne Features. Si la désactivation hors ligne ne fonctionne pas, vérifiez que vous avez le bon fichier de désactivation de licence pour la licence de produit affichée et réessayez. Reportez-vous à Dépannage pour plus d’informations.