Désactivation en ligne - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Aide de Software Manager

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
3.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez compléter plusieurs étapes dans le Portail de licences et dans Software Manager pour une désactivation en ligne d’une ou plusieurs licences. Avant de démarrer une désactivation en ligne, vérifiez que la machine sur laquelle vous avez installé le produit est connectée à l’Internet. Vérifiez que le paramètre de connexion en ligne n’est pas défini sur None (offline).

Procédure

  1. Dans la colonne License Actions, cliquez sur le menu Choose Actions.
  2. Cliquez sur Deactivate.
  3. Cliquez sur Online with Automated Deactivation.
    Remarque : Dans l’assistant Deactivate Online, le message suivant s'affiche : Choose one or more licenses that you want to deactivate avec un tableau contenant des cases à cocher permettant de sélectionner la license, le type de licence et les fonctionnalités. L’icône Bundle s’affiche en regard du type de licence s’il y a plus d’une fonctionnalité associée à une licence.
  4. Dans l'assistant Deactivate Online, cliquez sur les cases à cocher en regard des licences que vous voulez désactiver.
  5. Cliquez sur Proceed lorsque vous avez sélectionné au moins une licence ou cliquez sur Cancel pour quitter.
  6. Si vous voulez désactiver les licences, cliquez sur Deactivate.
    Remarque : S’il y a un problème, un message d’erreur s’affiche en rouge dans la colonne Features. Si un message d’erreur s’affiche, vérifiez qu’il y a une connexion Internet avec la machine. Reportez-vous à Dépannage pour plus d’informations.
  7. Cliquez sur Close.