Vous pouvez sélectionner la méthode d'activation dans la boîte de dialogue Choose Activation Method.
Choisissez | Si |
---|---|
En ligne avec une clé de produit |
Vous voulez activer une ou plusieurs licences sur une machine déjà connectée à Internet et avez la clé du produit pour la licence. Software Manager vérifie la connectivité Internet de la machine. Si la connexion échoue, un message d’erreur s’affiche et la boîte de dialogue Choose Activation Method s’affiche de nouveau vous permettant de choisir une autre option. Si la connexion réussit, la boîte de dialogue Activate Online s’affiche. Reportez-vous à la section Activation en ligne pour plus d’informations. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option quand le paramètre de connexion en ligne est défini sur None (offline). Reportez-vous à la section Paramètre de connexion en ligne pour plus d’informations. Vous pouvez activer plusieurs licences quand vous utilisez l’activation en ligne. |
Hors ligne avec un fichier d'activation de licence |
Vous pouvez activer une licence sur une machine qui n’est pas connectée à Internet. Si vous choisissez cette option, vous devez télécharger le fichier d'activation de licence du Portail de licences. Utilisez un autre ordinateur qui a une connexion Internet, puis transférez le fichier sur la machine sur laquelle se trouve le produit pour lequel vous voulez activer la licence. Reportez-vous à la section Activation hors ligne pour plus d’informations. Vous ne pouvez activer qu’une seule licence quand vous utilisez l’activation hors ligne. |