Lors de la sélection d’une AREA/PAN OFFSET pour un réseau sans fil, envisagez les éléments suivants :
- Tous les dispositifs dans un réseau maillé sans fil (PAN) doivent être configurés selon les mêmes réglages AREA et PAN OFFSET. Commencez par définir AREA et PAN Offset sur le coordinateur TMR, puis sur tous les routeurs TMR de façon correspondante.
- PAN réel = 1000 + (AREA*100) + (PAN OFFSET)
- L’interrupteur AREA est aussi utilisé pour définir l’adresse MS/TP du TMR sur le bus MS/TP Bus. Assurez-vous qu’aucun autre dispositif MS/TP n’est défini à cette adresse.
- Adr. MS/TP = 118 + paramètre d’interrupteur AREA
- Lorsque plusieurs TMR sont câblés au même segment CEG ou MS/TP, ils doivent être en mode Coordinateur et leur interrupteur AREA doit être défini à une valeur unique. Ceci assure que les réglages d’adresse PAN et MS/TP réels sont uniques.
Figure 1. Interrupteurs rotatifs de routeur TMR
Important : Pour éviter des interférences RF, attribuez un réglage AREA/PAN unique à chaque réseau sans fil TMR dans un bâtiment. Il est important d’utiliser un réglage AREA/PAN unique si vous avez des PAN sur des étages adjacents d’un bâtiment. N’utilisez pas le même AREA/PAN OFFSET sur plusieurs réseaux sans fil TMR, même si leurs portées de transmission ne se chevauchent pas.
Par exemple, dans la Figure 1 :
-
PAN réel = 1128 = 1000 + (1*100) + 28
MS/TP = 119 = 118 + 1