Mise en service du TMR - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir correctement monté, câblé et configuré les commutateurs AREA/PAN OFFSET, réalisez les étapes suivantes pour ajouter un nouveau dispositif au réseau sans fil TMR :

Procédure

  1. Appliquez la tension à la passerelle d’équipement connecté (CEG)/TMR.
  2. Assurez-vous que le TMR est en mode Coordinateur (DEL Jaune).
  3. Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir Join (Rejoindre) sur le TMR coordinateur ou à partir de l’IU de la CEG pour ouvrir le réseau sans fil.
  4. Assurez-vous que le réseau est ouvert (DEL rouge).
  5. Mettez sous tension le TMR/équipement MS/TP distant.
  6. Assurez-vous que le TMR est en mode Routeur (DEL Verte).
  7. Lorsque le réseau est ouvert, le routeur TMR se joint au réseau sans fil (DEL rouge).
  8. Vérifiez la qualité du signal RF (comportement de clignotement de DEL).
  9. Assurez-vous que l’équipement MS/TP est découvert dans l’IU de la CEG.
  10. Après une heure, le réseau sans fil se ferme automatiquement et les DEL passeront à leur état normal.
  11. Pour vérifier la qualité du signal, appuyez rapidement ou relâchez le bouton-poussoir Join sur le routeur TMR. La DEL clignote selon la qualité du signal.
    Remarque : Moins de 15 secondes sont nécessaires pour que le TMR passe à son état normal. Si le TMR reste dans un état d’avertissement (DEL violette), il faut procéder à un examen plus approfondi.
    Remarque : Après s’être joint au réseau sans fil initialement, le TMR peut recevoir automatiquement une mise à jour de micrologiciel au besoin (DEL turquoise).