| État du TMR | Couleur | Description |
|---|---|---|
| Réseau désactivé |
Clignotement bleu/vert |
Redémarrage ou recherche du PAN à joindre |
| Réseau activé - État normal |
Vert1,2 Jaune1,2 |
Mode Routeur- Vert Mode Coordinateur- Jaune PAN fermé et ne peut être rejoint |
| Réseau activé - État de mise en service |
Rouge1 |
PAN ouvert et peut être rejoint |
| Réseau activé - État d’avertissement | Violet1,2 | Avertissement :
|
| Violet foncé | Avertissement :
|
|
| Divers |
Turquoise1 |
Mise à jour du micrologiciel en cours |
| Clignotement blanc à 1 Hz et arrêt après 30 secondes | Réponse à une demande de commande Ping provenant l’IU locale de la passerelle d’équipement connecté (CEG) |
Remarque :
1 La vitesse de clignotement est une indication de la qualité du signal. 1 - Faible, 2 - Moyenne, 3 - Bonne.
Remarque :
2 Le clignotement s’arrête 5 minutes après la réinitialisation.