Cumplimiento con la regulación norteamericana de emisiones - Johnson Controls - LIT-1901208 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Página del catálogo del Router BACnet

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-1901208
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase A, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando este equipo está funcionando en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en áreas residenciales puede provocar interferencias perjudiciales. En caso de que así sea, el usuario será el responsable de solucionar la interferencia y asumirá los gastos que conlleve.

Advertencia (Parte 15.21)

Todos los cambios y modificaciones que se lleven a cabo sin la autorización expresa de la parte responsable del cumplimiento normativo podrán invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

Canadá

Este aparato digital clase (A) cumple todos los requisitos de las normas ICE (Interference-Causing Equipment) de Canadá.

Cet appareil numérique de la Clase (A) respectte tutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo cumple las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

  1. Este dispositivo no puede causar interferencias, y
  2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio extrits de license. L'explota est autorisée aux deux condiciones suivantes :

  1. L'appareil ne doit pas produire de bruillage, et
  2. L'utilisateur de l'appareil doit acepter tut bruillage radioélectrique subi, même si le bruillage est.