Modo de diagnóstico - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Existe una opción para dejar temporalmente la integración Modbus de la puerta de enlace Modbus en modo de diagnóstico. El modo de diagnóstico captura los mensajes de protocolo entre el NxE y los dispositivos de campo. Los mensajes capturados se envían a través de Ethernet.

Siga estas reglas generales cuando utilice el modo de diagnóstico:

  • Puede capturar la información de diagnóstico a través de Ethernet para la puerta de enlace Modbus. Para recibir mensajes de diagnóstico en su equipo, necesita la herramienta de línea de comandos VPDDiagConsole. Esta herramienta muestra y almacena los mensajes de diagnóstico.
  • Para activar el modo de diagnóstico, defina los siguientes parámetros en el objeto de integración:
    • Defina el parámetro de diagnóstico (parámetro 7) en Y (Sí) o A (Registro avanzado).
    • Ajuste el destino de diagnóstico (parámetro 8) en el destino de los mensajes de diagnóstico en el formato < Dirección IP4 >: < número de puerto >.
  • Utilice la IU en línea para ayudar a determinar qué dispositivos y puntos del motor de Red precisan análisis.
  • Mantenga el modo de diagnóstico activo suficiente tiempo para capturar la información relacionada con los dispositivos y puntos que deben analizarse. En la mayoría de los casos, el tiempo de captura óptimo es de 10 minutos. Para integraciones de Modbus más extensas, el tiempo de captura puede ser más largo.
  • Si activa el modo de diagnóstico para capturar una condición específica, por ejemplo, como respuesta a un comando, asegúrese de que el modo de diagnóstico esté activo cuando genere la condición, por ejemplo, ejecutando un comando de un punto.
  • Desactive el modo de diagnóstico después de capturar los datos para que el dispositivo vuelva a funcionar normalmente. Para desactivar el modo de diagnóstico, defina el parámetro de diagnóstico en N (No) y haga clic en el botón Guardar . El cambio se produce inmediatamente.
  • Utilice un editor de texto para leer el archivo de registro que captura la herramienta VPDDiagConsole.
Nota: Si se comunica con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda, se le pedirá que envíe el archivo de captura de texto capturado a través de Ethernet. También pueden necesitar una exportación de la base de datos de archivo desde la SCT.