Captura de Ethernet - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Puede utilizar una conexión Ethernet para enviar trazas de diagnóstico con el protocolo UDP cuando el destino sea una dirección IPv4 y defina un número de puerto UDP.

Para ver los rastros de diagnóstico en su ordenador, ejecute la herramienta VPDDiagConsole . Puede obtener esta herramienta en Johnson Controls SIS Engineering Tools. Para iniciar esta herramienta, copie VPDDiagConsole.exe en el equipo de puesta en marcha y ejecútelo en un símbolo del sistema. A continuación, puede definir el puerto en la herramienta VPDDiagConsole . Los rangos del puerto de entrada van del 1 al 65535.

Utilice un archivo por lotes para evitar errores al escribir los parámetros.

Nota: Compruebe la configuración de seguridad de su equipo antes de ejecutar la VPDDiagConsole porque el software antivirus puede bloquear la ejecución de la herramienta en su equipo.

Compruebe que los puertos UDP del cortafuegos del ordenador están configurados correctamente. Consulte la sección Opening ports and configuring the Windows firewall en las SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) para obtener instrucciones.