Evento fuera de línea inesperado - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active
Si la puerta de enlace Modbus se desconectará inesperadamente, complete las siguientes acciones:
  • Compruebe que el dispositivo de campo físico está encendido.
  • Realice un descubrimiento para ver si los dispositivos de campo están descubiertos.
  • Compruebe el uso de la memoria y la temperatura de la CPU para garantizar que el software funcione correctamente.
  • Desenchufe el Modbus y espere a que todos los dispositivos estén fuera de línea. Restaure la conexión. Compruebe si los dispositivos vuelven a estar en línea.
    Nota: Antes de desconectar cualquier ramal, confirme primero con el cliente.
  • Ciclo de energía la puerta de enlace Modbus.
  • Encienda el dispositivo de supervisión con el que se integra el Portal Modbus.
    Nota: Antes de encender la energía a cualquier dispositivo, confirme primero con el cliente.
  • Si la conexión no se restablece después de realizar estos pasos, registre y informe de la situación a su equipo regional de asistencia de productos.