Botón de rearme - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

El dispositivo cuenta con un botón de reinicio empotrado situado directamente encima del LED de latido. Si necesita reiniciar el dispositivo pero conservar el archivo, emita un comando Reset Device desde la interfaz de usuario. Este tipo de reinicio se conoce como reinicio normal.

Para forzar un reinicio inmediato del dispositivo y un restablecimiento del procesador, pulse y suelte inmediatamente el botón Reset con un clip abierto o un mini destornillador. Esta acción se conoce de otro modo como reinicio completo o reinicio del procesador.

Nota: Pulse el botón Restablecer solo si el dispositivo no responde y no puede acceder a él por ningún dispositivo de usuario. No pulse el botón Restablecer sin haber probado otras medidas para solucionar el problema.
Nota: El dispositivo tiene un supercondensador que, cuando se carga, mantiene la unidad en funcionamiento 30 segundos después de pierde alimentación.