Inicio de sesión en el portal Modbus - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Procedimiento

  1. Para iniciar sesión en la interfaz de usuario de Modbus Gateway, vaya a https:// < Dirección IP de Modbus Gateway >/UI.
    Nota: Asegúrese de utilizar https:// al acceder a la interfaz de usuario de Modbus Gateway. http:// hace que el navegador finalice el tiempo.
    Nota: Para determinar la dirección IP de Modbus Gateway, inicie sesión en SCT Pro. En el cuadro de diálogo Utilidades , haga clic en Descubrir. Desde el Interfaz de Red , seleccione la opción Conexión Ethernet. Haga clic en Detectar. El descubrimiento del dispositivo devuelve información sobre la puerta de enlace Modbus que incluye la dirección IP.
  2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Si es la primera vez que inicia sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña predeterminados. La interfaz de usuario le pide que cambie el nombre de usuario y la contraseña.
  3. En el inicio de sesión correcto, verá el Árbol de navegación que incluye el objeto dispositivo de la pasarela Modbus. Para comprobar que los objetos enumerados para la puerta de enlace Modbus sean correctos, expanda la base de datos. El Árbol de navegación contiene los siguientes objetos:
    • Sitio
      • Vistas de usuario
      • Definiciones de resumen
      • Objeto Device
        • Protocolo ing BACnet
        • Eth IP DataLink
        • Actualizar
        • Registro de tendencias de uso Memory
        • Registro de tendencias de calidad de comunicaciones ETH1
        • Registro de tendencias de la transición de potencia Total
        • Energía
        • Programar
        • Programa
        • Integración de Modbus