Hacer un descubrimiento de punto de campo y asignar los puntos de campo - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de configurar la integración y asignar el dispositivo de campo, realice un descubrimiento de punto de campo para el controlador Modbus. Esto funciona tanto para Modbus RTU como Modbus TCP.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU del dispositivo.
  2. Seleccione el objeto de controlador Modbus. En la parte superior izquierda del Árbol de navegación, haga clic en el icono más.
  3. Desde el Tipo general lista, seleccione Punto de campo.
  4. Haga clic en Discovery [Detección]. Haga clic en Discovery [Detección]. Esto realiza un descubrimiento de todos los puntos de campo del controlador Modbus.
  5. Con las casillas de verificación, seleccione los puntos de campo que desea asignar. Haga clic en SIGUIENTE.
  6. En la página Configuración, haga clic en Crear.
  7. En la página Confirmación, los resultados de los elementos añadidos aparecen. Haga clic en Cerrar. La lista de puntos de campo se rellena en el cuadro de diálogo Vista resumen en la página 1 del dispositivo.