Detección de integración de BACnet - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Detectar los puntos de campo que están conectados a una dispositivo de supervisión y los asigna en la puerta de enlace Modbus para poder controlar los puntos de campo de la puerta de enlace Modbus a través de la dispositivo de supervisiónUI.

Procedimiento

  1. En el cuadro de diálogo dispositivo de supervisiónUI, haga clic en el objeto de integración de BACnet IP en el Árbol de navegación.
  2. En el cuadro de diálogo Comunicación área, ajuste Discover All As General BACnet Device a Verdadero.
  3. Seleccione el objeto de integración de BACnet. Haga clic en el icono más en la parte superior izquierda del Árbol de navegación.
  4. En el cuadro de diálogo Crear elemento ventana, seleccione Dispositivo de campo en el Tipo general .
  5. Haga clic en el botón Detección botón de radio.
  6. Haga clic en Detección.
  7. Seleccione el dispositivo Modbus Gateway y haga clic en Siguiente.
  8. Haga clic en CREAR.
  9. En el cuadro de diálogo Confirmación ventana, haga clic en Cerrar. El objeto de la pasarela Modbus se ve bajo el objeto de integración de BACnet en el Árbol de navegación.
  10. Para detectar los puntos de campo de la puerta de enlace Modbus, seleccione el objeto de puerta de enlace Modbus bajo el objeto de integración de BACnet en el Árbol de navegación y haga clic en el icono más en la parte superior izquierda.
  11. En el cuadro de diálogo Crear elemento ventana, seleccione Punto de campo bajo el Tipo general desplegable.
  12. Haga clic en el botón Detección botón de radio.
  13. Haga clic en Detección.
  14. En el cuadro de diálogo Descubrir , seleccione los puntos de campo que desea añadir. Haga clic en SIGUIENTE.
  15. En la página Configuración, haga clic en Crear.
  16. En la página Confirmación, los resultados de los elementos añadidos aparecen. Haga clic en Cerrar. Los puntos de campo están en la vista Resumen de la puerta de enlace Modbus en la dispositivo de supervisiónUI.