Configuración de Modbus TCP - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Modbus Gateway.
  2. Para crear una integración Modbus TCP, seleccione el dispositivo Gateway y haga clic en el icono más en la parte superior izquierda del Árbol de navegación.
  3. Desde el Tipo general lista, seleccione Integración. Desde el Seleccionar lista, seleccione Integración VND. Permite integrar un nombre. Haga clic en SIGUIENTE.
  4. Vaya al Hardware . Cambio DLL de proveedor a libModbusDriver.so.signed. Cambio Referencia del proveedor a TCP.
  5. Haga clic en . La nueva integración Modbus se crea bajo el Árbol de navegación.
  6. Abra la nueva integración Modbus y haga clic en el botón Hardware .
  7. Compruebe que Datos de configuración del proveedor tiene la siguiente configuración:
    Tabla 1. Datos de configuración del proveedor Modbus TCP
    Número Valor del elemento Descripción
    1 NO SE USA La comunicación Modbus TCP no utiliza estos parámetros.
    2 NO SE USA
    3 NO SE USA
    4 NO SE USA
    5 NO SE USA
    6 NO SE USA
    7 N = Diagnóstico (Y, N o A)

    El parámetro de diagnóstico DIAGNOSTIC activa o desactiva el diagnóstico.

    Y = activar el diagnóstico estándar

    A = permite el diagnóstico avanzado, incluyendo la descripción detallada del error

    N = desactiva el diagnóstico

    8 0 = DIAG DEST

    Representa el destino de diagnóstico donde se envían los detalles del diagnóstico cuando el parámetro 7 se define en Y o A.

    0 = No se ha definido ningún destino.

    Solo es compatible con el destino Ethernet.

    El formato es < Dirección IP4 >: < número de puerto > donde < Dirección IP4 > es dirección del PC con la herramienta de línea de comandos VPDDiagConsole.< número de puerto > es el puerto definido en la herramienta de línea de comandos VPDDiagConsole.

    Ejemplo: 10.191.168.50: 13 0

    9 CAPTURA AL ARCHIVO DESHABILITADO Este parámetro no es compatible.
    10 Y = SONDEO PERMANENTE (Y O N)

    Representa la estrategia de sondeo. Si se define en Y, el controlador siempre sondea los puntos. Si se define en N, los puntos solo se sondean si se solicita. Este parámetro se utiliza para aumentar el rendimiento de comunicación. Si el parámetro está configurado como N, debe introducir una cantidad de tiempo en el Hora de caducidad del elemento de estado temporal . El tiempo de caducidad del elemento de estado temporal es la cantidad de tiempo después de la cual un punto se declara no encuestado. Este lapso de tiempo debe ser mayor que cualquier otro que se defina para procesos o tendencias. Por ejemplo, si las tendencias se ajustan en un intervalo de muestreo de 600 segundos, el valor de Temporary Status Item Expiration Time puede ser 1000 segundos.

    Si el parámetro está configurado como Y, no es necesario especificar el tiempo de caducidad del elemento de estado temporal.

    11 N = FUERA DE LÍNEA MEJORADO (Y O N) Representa la estrategia de gestión fuera de línea. Si se define en Y, un dispositivo que no responde a un mensaje Modbus se declara fuera de línea y no se envía ningún otro mensaje a ese dispositivo hasta el siguiente ciclo de sondeo. Cuando un dispositivo está fuera de línea, se envía un solo mensaje para el número de reintentos configurado. Si se define en N, todos los mensajes Modbus se envían al dispositivo para el número de reintentos configurado, incluso si no responde.
  8. Inicie sesión en SCT.
  9. Haga clic en Elemento > Nuevo archivo. Introduzca un nombre. Para cargar un sitio, introduzca el nombre de host de la puerta de enlace en la Referencia del Director de Sitio .
    Nota: El nombre de host predeterminado es compuesto por las letras SNE Dirección MAC. Si ha cambiado el nombre predeterminado, puede encontrar el nombre de host actualizado bajo la Nombre de equipo atributo en el Detalle . Introduzca este nombre en la Referencia del Director de Sitio .
  10. Introduzca la dirección IP en la IP Director de Sitio .
  11. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo. Haga clic en Probar conexión. Después de la ID de inicio de sesión correcto aparece el mensaje, haga clic en Crear. Cuando se termina la carga del sitio, el dispositivo de enlace aparece en el Árbol de navegación de la izquierda.
  12. Para cargar el archivo del dispositivo en la SCT, resalte el objeto del dispositivo Gateway en el Árbol de navegación y haga clic en Herramientas > Administrar archivo. Bajo Tipo, seleccione Cargar desde dispositivo. Bajo Opciones, seleccione Incluir seguridad. Si su Portal Modbus está configurado con certificados firmados por su departamento de TI, seleccione Incluir HTTPS Certificados. Haga clic en Siguiente.
  13. Verifique que el Portal esté seleccionado y haga clic en Siguiente.
  14. Seleccionar Cargar ahora en el Horario . Haga clic en Siguiente.
  15. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo. Haga clic en Probar conexión. Después de la ID de inicio de sesión correcto aparece el mensaje, haga clic en Siguiente.
  16. En el cuadro de diálogo Repetir carga ventana, haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo Resumen ventana, haga clic en Finalizar.
  17. Haga clic en Finalizar. La SCT carga el dispositivo. El objeto de integración Modbus está ahora lleno.
    Nota: Si la integración de Modbus no aparece en el Árbol de navegación, haga clic en Acción > Actualizar todas las pestañas.