Configuración de Modbus RTU - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El Portal Modbus requiere una configuración inicial con SCT para configurar la integración Modbus para Modbus RTU.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Modbus Gateway.
  2. Obtenga el número de instancia del controlador de campo Modbus RTU. Necesita esta información cuando añade dispositivos de campo a la integración de Modbus. Para obtener información sobre cómo encontrar el número de instancia, consulte el manual del usuario del controlador de campo Modbus.
    Nota: La configuración predeterminada de Modbus Gateway es para Modbus RTU. El DLL de proveedor es libModbusDriver.so.signed y una referencia del proveedor de RTU.
  3. Abra el objeto de integración de Modbus. Haga clic en el botón Hardware . Configure el Datos de configuración del proveedor lista de atributos con los ajustes de su controlador.
    Tabla 1. Datos de configuración del proveedor Modbus RTU
    Número Valor del elemento Descripción
    1 3 = ID del puerto (0 a 4) Representa el puerto de comunicación serie
    2 9600 = BAUDRATO Representa la velocidad en baudios (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 76800 o 115200)
    3 8 = DATA LEN Representa el número de bits de datos (fijado en 8)
    4 N = PARIDAD Representa la paridad (N = Ninguna, E = par, O = impar)
    5 1 = PARO BIS Representa el número de bits de parada (1 o 2)
    6 RS485 = TIPO DE PUERTO Representa el tipo de puerto y no es modificado por el usuario. Es retroalimentación del controlador según el parámetro
    7 N = Diagnóstico (Y, N o A)

    El parámetro de diagnóstico DIAGNOSTIC activa o desactiva el diagnóstico.

    Y = activar el diagnóstico estándar

    A = permite el diagnóstico avanzado, incluyendo la descripción detallada del error

    N = desactiva el diagnóstico

    8 0 = DIAG DEST

    Representa el destino de diagnóstico donde se envían los detalles del diagnóstico cuando el parámetro 7 se define en Y o A.

    0 = No se ha definido ningún destino.

    Solo es compatible con el destino Ethernet.

    El formato es < Dirección IP4 >: < número de puerto > donde < Dirección IP4 > es dirección del PC con la herramienta de línea de comandos VPDDiagConsole.< número de puerto > es el puerto definido en la herramienta de línea de comandos VPDDiagConsole.

    Ejemplo: 10.191.168.50: 13 0

    9 CAPTURA AL ARCHIVO DESHABILITADO Este parámetro no es compatible.
    10 Y = SONDEO PERMANENTE (Y O N)

    Representa la estrategia de sondeo. Si se define en Y, el controlador siempre sondea los puntos. Si se define en N, los puntos solo se sondean si se solicita. Este parámetro se utiliza para aumentar el rendimiento de comunicación. Si el parámetro está configurado como N, debe introducir una cantidad de tiempo en el Hora de caducidad del elemento de estado temporal . El tiempo de caducidad del elemento de estado temporal es la cantidad de tiempo después de la cual un punto se declara no encuestado. Este lapso de tiempo debe ser mayor que cualquier otro que se defina para procesos o tendencias. Por ejemplo, si las tendencias se ajustan en un intervalo de muestreo de 600 segundos, el valor de Temporary Status Item Expiration Time puede ser 1000 segundos.

    Si el parámetro está configurado como Y, no es necesario especificar el tiempo de caducidad del elemento de estado temporal.

    11 N = FUERA DE LÍNEA MEJORADO (Y O N) Representa la estrategia de gestión fuera de línea. Si se define en Y, un dispositivo que no responde a un mensaje Modbus se declara fuera de línea y no se envía ningún otro mensaje a ese dispositivo hasta el siguiente ciclo de sondeo. Cuando un dispositivo está fuera de línea, se envía un solo mensaje para el número de reintentos configurado. Si se define en N, todos los mensajes Modbus se envían al dispositivo para el número de reintentos configurado, incluso si no responde.
  4. Inicie sesión en SCT.
  5. Haga clic en Elemento > Nuevo archivo. Introduzca un nombre único. Para cargar un sitio, introduzca el nombre de host de la puerta de enlace en la Referencia del Director de Sitio .
    Nota: El nombre de host predeterminado es compuesto por las letras SNE más sus Dirección MAC. Si ha cambiado el nombre predeterminado, puede encontrar el nombre de host actualizado bajo la Nombre de equipo atributo en el Detalle . Introduzca este nombre en la Referencia del Director de Sitio .
  6. Introduzca la dirección IP en la IP Director de Sitio .
  7. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo. Haga clic en Probar conexión. Después de la ID de inicio de sesión correcto aparece el mensaje, haga clic en Crear. Cuando se termina la carga del sitio, el dispositivo de enlace aparece en el Árbol de navegación de la izquierda.
  8. Para cargar el archivo del dispositivo en la SCT, resalte el objeto del dispositivo Gateway en el Árbol de navegación y haga clic en Herramientas > Administrar archivo. Bajo Tipo, seleccione Cargar desde dispositivo. Bajo Opciones, seleccione Incluir seguridad. Si su Portal Modbus está configurado con certificados firmados por su departamento de TI, seleccione Incluir HTTPS Certificados. Haga clic en Siguiente.
  9. Verifique que el Portal esté seleccionado y haga clic en Siguiente.
  10. En el cuadro de diálogo Horario ventana, seleccione Cargar ahora. Haga clic en Siguiente.
  11. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo. Haga clic en Probar conexión. Después de la ID de inicio de sesión correcto aparece el mensaje, haga clic en Siguiente.
  12. En el cuadro de diálogo Repetir carga ventana, haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo Resumen ventana, haga clic en Finalizar.
  13. Haga clic en Finalizar. La SCT carga el dispositivo. El objeto de integración Modbus está ahora lleno.
    Nota: Si la integración de Modbus no aparece en el Árbol de navegación, haga clic en Acción > Actualizar todas las pestañas.