Adición de dispositivos de campo a la integración Modbus - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Añada un archivo de recursos en la SCT para las integraciones Modbus RTU o Modbus TCP.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en SCT.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la integración del proveedor. Haga clic en Mostrar extensiones abrir la Asistente para extensión. Bajo Recurso, haga clic en Nuevo y busque el archivo de recursos en su máquina local. Una vez seleccionado el archivo, complete los pasos del Asistente restantes.
  3. Efectúe una descarga en el dispositivo.
  4. Inicie sesión en la IU del dispositivo. Para insertar un nuevo dispositivo de campo bajo la integración del proveedor, seleccione el objeto Archivo de recursos Modbus en el Árbol de navegación y haga clic en el icono más en la parte superior izquierda del Árbol de navegación. Desde el Tipo general lista, seleccione Dispositivo de campo.
  5. Seleccionar Manual.
  6. Bajo Tipo de objeto, seleccione Controlador VND.
  7. En el cuadro de diálogo Identificador único , introduzca un nombre para el dispositivo de campo.
  8. Haga clic en SIGUIENTE.
  9. Haga clic en el botón Hardware la pestaña, Datos de configuración del proveedor, seleccione Haga clic en Para añadir para abrir los Datos de configuración del proveedor.
  10. En el cuadro de diálogo Datos de configuración del proveedor página, haga clic en el icono +, y ajuste el elemento 1 ADDR de dispositivo en una de las siguientes opciones:
    • Para los dispositivos Modbus RTU, ajuste el elemento 1 como el número de instancia del controlador de campo Modbus del paso 2 en Configuración de Modbus RTU.
    • Para dispositivos Modbus TCP, ajuste el elemento 1 como dirección IP del controlador Modbus TCP en el formato de < unidad > < Dirección IP > con un espacio entre la unidad y la dirección IP.
  11. Defina el elemento 8 en < referencia de integración >.< recursos de recursos >, por ejemplo, Modbus Integration.T860.vmd.
  12. Haga clic en CREAR. El nuevo dispositivo de campo aparece bajo la integración Modbus en el Árbol de navegación.

    Para obtener información sobre las descripciones de los parámetros del dispositivo, la tabla de asignación de puntos, la generación de bases de datos fuera de línea o la adición de múltiples dispositivos de campo en una sola integración, consulte Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ).