Configuración del número de puerto UDP - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

De manera predeterminada, el puerto UDP del dispositivo de supervisión y la pasarela Modbus son los mismos. Si ha configurado el número de puerto UDP, tenga en cuenta que el puerto UDP del dispositivo de supervisión y la pasarela Modbus deben ser los mismos. Siga los pasos siguientes para establecer el número de puerto UDP de Modbus Gateway.

Procedimiento

  1. En el Árbol de navegación, vaya al objeto Puerta de enlace Modbus.
  2. Haga clic en el botón Eth IP DataLink objeto.
  3. En el cuadro de diálogo Enfoque , en la Red , introduzca el mismo número que el número de puerto UDP del dispositivo de supervisión en Puerto UDP BACnet IP .
  4. Haga clic en el icono de la marca para confirmar.
  5. Haga clic en el objeto Puerta de enlace Modbus.
  6. Haga clic en Comando.
  7. Desde el Comando lista, seleccione Activar cambios.
  8. Desde el Valor lista, seleccione Actualizar todos los atributos pendientes de cambios y Reiniciar dispositivo.
  9. Haga clic en GUARDAR. El dispositivo se reinicia. Cuando el dispositivo vuelve a estar en línea, se actualiza el número de puerto UDP.