Configuración del número de Red - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

De manera predeterminada, el número de Red del dispositivo de supervisión y la pasarela Modbus son los mismos. Si ha configurado los números de Red, tenga en cuenta que el número de Red del dispositivo de supervisión y del Portal Modbus tiene que ser el mismo. Siga los pasos siguientes para configurar el número de Red de Modbus Gateway.

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto de la pasarela Modbus en el Árbol de navegación.
  2. Seleccione la opción Eth IP DataLink objeto.
  3. Bajo Configuración, introduzca el número de Red del dispositivo de supervisión en el Número de Red pendiente .
  4. Haga clic en el botón marca para confirmar.
  5. Haga clic en el objeto Puerta de enlace Modbus.
  6. Haga clic en Comando.
  7. Desde el Comando lista, seleccione Activar cambios.
  8. Desde el Valor lista, seleccione Actualizar todos los atributos pendientes de cambios y Reiniciar dispositivo.
  9. Haga clic en GUARDAR. El dispositivo se reinicia. Cuando el dispositivo vuelve a estar en línea, el número de Red configurado se ha actualizado.