Configuración de BBMD - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si la puerta de enlace Modbus está en una subred IP por sí mismo, es necesario configurar un dispositivo de gestión de difusión BACnet (BBMD). Si la puerta de enlace Modbus está en una subred IP con un motor, no es necesario configurar un BBMD.

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto del sitio en el Árbol de navegación de la interfaz de usuario del director del sitio.
  2. Haga clic en BACnet > BBMD de terceros.
  3. En el cuadro de diálogo BBMD de terceros ventana, Haga clic en el icono +y en el Dirección-IP , introduzca la dirección IP de Modbus Gateway.
  4. En el cuadro de diálogo Dirección-puerto UDP , introduzca el número de puerto UDP de Modbus Gateway.
    Nota: El número de puerto UDP de Modbus de la puerta de enlace se puede encontrar en Eth IP DataLink > Enfoque > Red > Puerto UDP BACnet IP.
  5. Introduzca la Difusión IP de difusión. En la mayoría de los casos, la dirección es 255.255.255.255.
  6. Haga clic en GUARDAR. Tanto el motor como la subred de Modbus Gateway inician un descubrimiento en cada Red.